DOCA0213FR-03

Indicateurs de maintenance

Description générale

Le module BSCM Modbus SL/ULP dispose de sept compteurs permettant de gérer le disjoncteur ComPacT NSX.

Les compteurs du module BSCM Modbus SL/ULP présentent les propriétés suivantes :

  • Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter la perte de données en cas de perte d’alimentation.

  • Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il cesse de s'incrémenter lorsqu'il atteint la valeur maximum 4 294 967 295.

  • L'utilisateur peut prérégler tous les compteurs (sauf le compteur OF cumulatif) sur une valeur allant de 0 à 65535. Les compteurs cessent de s'incrémenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximale 65535.

  • Le compteur OF et le compteur de commandes de fermeture du disjoncteur présentent un seuil qui peut être défini par l'utilisateur sur une valeur allant de 0 à 65534.

    Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est générée quand un compteur atteint le seuil défini.

Compteurs du module BSCM Modbus SL/ULP

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x023A-0x023B

571-572

L

1

INT32U

0 à 4 294 967 295

Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable)

0x023C

573

R-WC

1

INT16U

0–65535

Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable)

0x023D

574

L-EC

1

INT16U

0–65535

Compteur SD (fermé en position SD)

0x023E

575

L-EC

1

INT16U

0–65535

Compteur SDE (fermé en position SDE)

0x023F

576

L-EC

1

INT16U

0–65535

Compteur de commandes d’ouverture du disjoncteur

0x0240

577

L-EC

1

INT16U

0–65535

Compteur de commandes de fermeture du disjoncteur

0x0241

578

L-EC

1

INT16U

0–65535

Compteur de commandes de réinitialisation du disjoncteur

0x0242–0x0243

579–580

Réservé

0x0244

581

L-EC

1

INT16U

0–65535

Seuil du compteur OF

Le réglage d'usine est 5000.

0x0245

582

L-EC

1

INT16U

0–65535

Seuil du compteur de commandes de fermeture du disjoncteur

Le réglage d'usine est 5000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?