DOCA0213FR-03

Pré-alarmes

Description générale

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les 3 pré-alarmes suivantes :

  • Pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

  • Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

  • Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Chaque alarme possède un code d’alarme correspondant :

  • PAL Ir = 1013

  • PAL Ig = 1014

  • PAL IΔn = 1015

Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère son affichage sur l’affichage FDM121 :

  • Aucune priorité = N/A (non affecté)

  • Priorité basse = 1. Aucune alarme n’apparaît sur l’affichage FDM121.

  • Priorité moyenne = 2. Le voyant de l’affichage FDM121 est allumé en continu.

  • Priorité haute = 3. Le voyant de l’affichage FDM121 clignote et un écran contextuel informe l’utilisateur que l’alarme est active.

Pour plus d’informations sur la relation entre la priorité des alarmes et l’affichage FDM121, reportez-vous à DOCA0188•• ComPacT NSX – Déclencheurs MicroLogic 5/6/7 – Guide utilisateur.

Les registres des pré-alarmes décrivent les paramètres des pré-alarmes :

Adresse

Registre

Description

0x19F9–0x1A02

6650–6659

Pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

0x1A03–0x1A0C

6660–6669

Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

0x1A0D–0x1A16

6670–6679

Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la pré-alarme de la protection Long retard.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x19F9

6650

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l’activité de l’alarme : 0 = activé, 1 = désactivé Le réglage d’usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l’alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d’usine est 2 (priorité moyenne).

0x19FA

6651

Réservé

0x19FB

6652

L

1

%

INT16

(1)

% de la valeur du seuil de déclenchement Ir. Le réglage d’usine est 90.

0x19FC

6653

Réservé

0x19FD

6654

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d’activation (fixée à 1 s)

0x19FE

6655

L

1

%

INT16

(1)

% de la valeur de mise au repos de la protection Ir. Le réglage d’usine est 85.

0x19FF

6656

Réservé

1x0A00

6657

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A01–0x1A02

6658–6659

Réservé

(1) Pour une application de distribution, la plage va de 40 à 100. Pour une application moteur, la plage va de 10 à 95.

Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la pré-alarme de la protection Terre.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1A03

6660

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l’activité de l’alarme : 0 = activé, 1 = désactivé Le réglage d’usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l’alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d’usine est 2 (priorité moyenne).

0x1A04

6661

Réservé

0x1A05

6662

L

1

%

INT16

40–100

% de la valeur du seuil de déclenchement Ig. Le réglage d’usine est 90.

0x1A06

6663

Réservé

0x1A07

6664

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d’activation (fixée à 1 s)

0x1A08

6665

L

1

%

INT16

40–100

% de la valeur de mise au repos de la protection Ig. Le réglage d’usine est 85.

0x1A09

6666

Réservé

0x1A0A

6667

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A0B–0x1A0C

6668–6669

Réservé

Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de pré-alarme de la protection différentielle.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1A0D

6670

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l’activité de l’alarme : 0 = activé, 1 = désactivé Le réglage d’usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l’alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d’usine est 2 (priorité moyenne).

0x1A0E

6671

Réservé

0x1A0F

6672

L

1

%

INT16

50—80

% de la valeur du seuil de déclenchement IΔn. Le réglage d’usine est 90.

0x1A10

6673

Réservé

0x1A11

6674

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d’activation (fixée à 1 s)

0x1A12

6675

L

1

%

INT16

50—80

% de la valeur de mise au repos de la protection IΔn. Le réglage d’usine est 85.

0x1A13

6676

Réservé

0x1A14

6677

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A15–0x1A16

6678–6679

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?