DOCA0213FR-03

Identification du module BSCM

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0226

551

L

INT16U

15149

Identification du produit = 15149 pour le module BSCM

Identifiant du module BSCM

Le numéro de série du module BSCM est composé de 11 caractères alphanumériques maximum, dans le format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05–99)

  • WW = semaine de fabrication (01–53)

  • D = jour de fabrication (1–7)

  • nnnn = numéro d'ordre (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module BSCM.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0227

552

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PP’

0x0228

553

L

CHAÎNE D'OCTETS

05–99

‘YY’

0x0229

554

L

CHAÎNE D'OCTETS

01–53

‘WW’

0x022A

555

L

CHAÎNE D'OCTETS

1–7

‘Dn’

0x022B

556

L

CHAÎNE D'OCTETS

00–99

‘nn’

0x022C

557

L

CHAÎNE D'OCTETS

01–99

‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?