990-5809D-028

Технические характеристики ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями, существующими в вашем регионе, изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Требования относительно доступа к системе ИБП сзади или сбоку отсутствуют, поэтому эти системы могут быть расположены вплотную к стене.

Шкаф ввода-вывода и пять силовых шкафов - вид спереди

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?