990-5809D-028

Руководство по упорядочению батарейных кабелей

Примечание: При использовании батарей сторонних поставщиков в ИБП выбирайте только высокопроизводительные батареи.
Примечание: Если массив батарей размещается удаленно, упорядочение кабелей имеет важное значение для снижения потери напряжения и индуктивного сопротивления. Расстояние между массивом батарей и ИБП не должно превышать 200 м (656 футов). Если планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
Примечание: Чтобы минимизировать опасность электромагнитного излучения, настоятельно рекомендуется следовать нижеизложенным инструкциям и использовать заземленные металлические опоры поддонов.
Длина кабеля
< 30 м Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется Рекомендуется
31–75 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
76–150 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
151–200 м Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется Рекомендуется
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?