990-5809D-028

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 1000 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²)

Заземляющий провод (мм²)

  380 В 400 В 415 В 440 В 380 В 400 В 415 В 440 В 380 В 400 В 415 В 440 В
Вход 2000* 2000* 2000* 2000* 4 x 240/6 x 240 4 x 240/6 x 240 4 x 240/6 x 240 4 x 240/6 x 240 2 x 240/3 x 240 2 x 240/3 x 240 2 x 240/3 x 240 2x240/3x240
Байпас 1600* 1600* 1600* 1600* 4 x 185 / 5 x 240 4 x 185 / 5 x 240 3 x 240 / 4 x 240 3 x 240 / 4 x 240 2 x 185 / 3 x 240 2 x 185 / 3 x 240 2 x 185 / 2 x 240 2 x 185 / 2 x 240
Выход 1600* 1600* 1600* 1600* 4x240/6x240 4x240/6x240 3 x 240 / 6 x 240 3 x 240 / 6 x 240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Батарея 4000 4000 4000 4000 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3 x 240/4 x 240 3 x 240/4 x 240 3 x 240/4 x 240 3 x 240/4 x 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?