990-5452N-017

Risoluzione dei problemi

Come determinare se è necessario sostituire componenti

Per stabilire se si necessita di un componente di ricambio, contattare Schneider Electric e seguire la procedura indicata di seguito. In tal modo si otterrà un'assistenza tempestiva da parte di un rappresentante:

  1. In caso di condizione di allarme, scorrere l’elenco degli allarmi, prendere nota delle informazioni e fornirle al rappresentante.
  2. Annotare il numero di serie dell’unità in modo che sia subito disponibile al momento di contattare Schneider Electric.
  3. Se possibile, chiamare Schneider Electric da un telefono situato nelle vicinanze del display in modo da poter raccogliere e comunicare ulteriori informazioni all’incaricato.
  4. È necessario fornire una descrizione dettagliata del problema. L'addetto all'assistenza farà il possibile per aiutare a risolvere il problema telefonicamente oppure fornirà un numero di autorizzazione per la restituzione dei materiali (RMA, Return Material Authorization). In caso di restituzione di un modulo a Schneider Electric, tale numero RMA deve essere riportato chiaramente sull'imballaggio esterno.
  5. Se l'unità è in garanzia ed è stata avviata da Schneider Electric, le riparazioni o i ricambi verranno forniti gratuitamente. Se la garanzia è scaduta, verrà addebitato un costo.
  6. Se l’unità è coperta da un contratto di assistenza Schneider Electric, tenerlo a portata di mano per fornire le necessarie informazioni al rappresentante.

Individuazione dei numeri di serie

NOTA: se il display non è disponibile, il numero di serie si trova anche su un'etichetta in ciascun armadio.
  1. Nella schermata principale dell'interfaccia del display, selezionare Informazioni su > UPS.
  2. Annotare dalla prima pagina il numero di serie dell'armadio I/O e tenerlo a portata di mano per l'assistenza clienti.
  3. Premere la freccia per passare alla pagina successiva e annotare i numeri di serie degli armadi della sezione di potenza e tenerli a portata di mano per l'assistenza clienti.

Restituzione di componenti a Schneider Electric

Per restituire un pezzo non funzionante a Schneider Electric, contattare l'assistenza clienti di Schneider Electric per ottenere un numero RMA.

Confezionare il pezzo nell'imballaggio originale e inviarlo tramite pacco assicurato prepagato. Il rappresentante dell'assistenza clienti fornirà l'indirizzo di destinazione. Se non si dispone dell'imballaggio originale, chiedere informazioni in merito al rappresentante.

  • Imballare il pezzo in maniera adeguata in modo da evitare danni durante il trasporto. Quando si spedisce un pezzo non utilizzare mai palline di polistirolo o altri materiali per l'imballaggio sfusi. Il pezzo infatti potrebbe cambiare posizione durante il trasporto e subire danni.

  • Allegare al pacco una lettera contenente il proprio nome, il numero RMA, l'indirizzo, una copia della ricevuta di acquisto, la descrizione del problema, un numero di telefono e una conferma di pagamento (se necessario).

NOTA: I danni subiti durante il trasporto non sono coperti da garanzia.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.