990-5452N-017

Trasferimento dell'UPS dal funzionamento normale al funzionamento in modalità bypass statico

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Modalità funzionamento.
  2. Toccare il pulsante Trasferimento a bypass statico richiesto.
    NOTA: se non si soddisfano le condizioni di trasferimento, il pulsante non è selezionabile.
  3. Verificare che la Modalità di funzionamento UPS passi a Bypass statico richiesto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?