990-5452N-006

Realizar una calibración de pantalla

En la pantalla de inicio, seleccione Pruebas > Calibración pantalla y seleccione el tipo de calibración que desea realizar.

  • Calibrar: Prueba y ajusta la sensibilidad de la pantalla táctil.

  • Prueba calibración: Comprueba los ajustes de calibración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?