990-5452M-025

Przejście z trybu żądanego bypassu statycznego do normalnego trybu pracy

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Tryb pracy.
  2. Naciśnij przycisk Przenieś do działania falownika.
    UWAGA: Jeżeli warunki do wykonania przełączenia nie są spełnione, przycisk będzie wyszarzony.
  3. Upewnij się, że status Tryb pracy UPS zmienił się na Normalny tryb pracy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?