990-5452M-025

Przejście zasilacza UPS z normalnego trybu pracy do żądanego trybu z obejściem statycznym

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Tryb pracy.
  2. Dotknij przycisk Przenieś do żądanego trybu z obejściem statycznym.
    UWAGA: Jeżeli warunki do wykonania przełączenia nie są spełnione, przycisk będzie wyszarzony.
  3. Upewnij się, że status Tryb pracy UPS zmienił się na Żądany tryb z bypassem statycznym.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?