990-5452M-025

Uzyskiwanie dostępu do skonfigurowanego interfejsu zarządzania sieciowego

W poniższej procedurze opisano sposób uzyskania dostępu do sieciowego interfejsu zarządzania z poziomu interfejsu sieci. Można również użyć następujących interfejsów:

  • Telnet i SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

UWAGA: Upewnij się, że tylko jeden sieciowy interfejs zarządzania w całym systemie jest ustawiony do synchronizacji czasu.

Podczas korzystania z sieciowego interfejsu zarządzania należy używać przeglądarki Microsoft Internet Explorer® 7.x lub nowszej (tylko w przypadku systemu operacyjnego Windows) bądź Mozilla® Firefox® 3.0.6 lub nowszej (w dowolnym systemie operacyjnym). Inne powszechnie dostępne przeglądarki mogą działać poprawnie, ale nie zostały w pełni przetestowane.

Podczas korzystania z interfejsu sieci można używać jednego z następujących protokołów:

  • Protokołu HTTP, który zapewnia uwierzytelnianie przy użyciu nazwy użytkownika i kodu PIN, ale nie zapewnia szyfrowania.

  • Protokołu HTTPS, który zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przez protokół SSL (Secure Socket Layer) oraz szyfrowanie nazw użytkowników, kodu PIN i przesyłanych danych, a także uwierzytelnianie kart Network Management Card przy użyciu certyfikatów cyfrowych.

  1. Uzyskaj dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania za pomocą adresu IP (lub nazwy DNS, jeżeli jest skonfigurowana).
  2. Podaj nazwę użytkownika i hasło.
  3. Aby włączyć lub wyłączyć protokół HTTP lub HTTPS, użyj menu Sieć na karcie Administracja i wybierz opcję Dostęp pod nagłówkiem Sieć w lewym menu nawigacyjnym.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?