990-5452M-025

Ekrany dostępu zabezpieczone hasłem

UWAGA: Domyślną nazwą użytkownika/hasłem konta administratora jest admin/admin. Zmień hasło po pierwszym zalogowaniu, po czym zmieniaj je regularnie.
UWAGA: Domyślną nazwą konta użytkownika/hasłem jest config/config.
  1. Gdy zostaniesz poproszony o hasło, wciśnij pole Nazwa użytkownika, aby otrzymać dostęp do klawiatury.
  2. Wciśnij pole nazwy użytkownika, wpisz swoją nazwę i stuknij Enter.
  3. Wciśnij pole Hasło, wpisz swoje hasło i stuknij Enter.
  4. Wciśnij pole Logowanie.
  5. Wciśnij pole Zamknij lub przycisk X, aby opuścić ekran Logowanie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?