EIO0000005728.00

Sostituzione della batteria

L'apparato usa la batteria principale per il back-up dati del clock interno. Se la batteria principale si scarica, il back-up dei dati va perso. Come ricambio usare solo batterie BR2032 (prodotte da Panasonic Corporation).

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Seguire le procedure passo per sostituire correttamente la batteria in condizioni di sicurezza.
  • Prima di sostituire la batteria, disattivare l'alimentazione del prodotto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO
  • Utilizzare solo batterie di ricambio identiche per questo prodotto.
  • Non causare un cortocircuito.
  • Riciclare o smaltire correttamente le batterie esauste.
  • Non ricaricare o smontare le batterie, non esporle a temperature superiori a 80 °C (176 °F).
  • Per rimuovere o sostituire le batterie, adoperare solo le mani o utensili isolati.
  • Quando si inserisce e si collega una batteria nuova, rispettare la polarità.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
PERDITA DI DATI
  • Sostituire la batteria regolarmente ogni cinque anni dopo l'acquisto dell'apparato.
  • Inserire la batteria prima di ricollegare l'alimentazione.
  • La batteria può essere sostituita solo da personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA:
  • Inserire la batteria prima di ricollegare l'alimentazione. In caso contrario, l'orologio non funzionerà correttamente.

  • Dopo aver ricollegato l'alimentazione, configurare di nuovo l'orologio. Fare riferimento a Date and Time.

Procedura di sostituzione della batteria

  1. Scollegare l'alimentatore da questo prodotto.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.
  3. Appoggiare il prodotto a faccia in giù su una superficie pulita, piana e livellata.
  4. Inserire un cacciavite a testa piatta nella scanalatura del vano batteria per estrarla.
    1. Vano batteria

    2. Simbolo della batteria

    3. Simbolo dell'allarme di sicurezza (vedere i precedenti messaggi di sicurezza)

    4. Batteria

  5. Rimuovere la batteria esaurita dal vassoio, toccando la batteria dal basso.
  6. Inserire la nuova batteria sul vassoio, in base ai segni della polarità nel vassoio e sula batteria.
  7. Inserire il vassoio nel vano batteria.
  8. Collegare di nuovo l'alimentazione a questo prodotto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?