EIO0000005728.00

Precauzioni per il collegamento del cavo USB

AVVERTIMENTO
RISCHIO DI ESPLOSIONE
  • Verificare che l'alimentazione e i collegamenti di ingresso e uscita (I/O) siano conformi ai metodi descritti in Classe I, Divisione 2.
  • Non utilizzare questo prodotto in ambienti pericolosi o in siti diversi da quelli della Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.
  • La sostituzione di qualsiasi componente può compromettere l'idoneità alla Classe I, Divisione 2.
  • Non scollegare l'apparecchiatura mentre il circuito è in funzione, a meno di essere certi che l'area è priva di concentrazioni infiammabili.
  • Rimuovere l'alimentazione prima di attaccare e staccare qualsiasi connettore a/da questo prodotto.
  • Accertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e ad accessori non esercitino sollecitazioni eccessive sulle porte. Nella valutazione, tenere conto delle eventuali vibrazioni ambientali.
  • Verificare che i cavi di alimentazione, di comunicazione e di accessori esterni siano saldamente fissati al pannello o al cabinet.
  • Usare solo cavi USB reperibili in commercio.
  • Utilizzare solo configurazioni USB a prova di incendio.
  • Adatto all'uso in siti pericolosi di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D.
  • Verificare che il cavo USB sia stato fissato con il morsetto serracavo USB prima di utilizzare l'interfaccia USB.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?