EIO0000005728.00

Password

Quando si utilizza la password

Cambiare la password. Per le istruzioni, fare riferimento a Cambiare password.

NOTA: Se non si eseguono operazioni sullo schermo per più di 10 minuti, l'utente viene disconnesso automaticamente e fatto tornare alla schermata di accesso.

Funzione

Descrizione

Use password/Do not use password

Selezionare se richiedere l'autenticazione tramite password per accedere alle impostazioni del sistema.

NOTA:
  • Se si modifica l'impostazione da non utilizzare una password a utilizzarne una, sarà necessario reimpostare la password.

  • Se è stato registrato l'account di utente standard, non è possibile modificarlo in Do not use password. Eliminare prima l'account di utente standard e poi modificare l'impostazione.

Enter Administrator Name/Enter User Name

Si visualizza il nome utente attualmente connesso. Se si desidera cambiare il nome, immetterne uno di lunghezza compresa tra 4 e 100 caratteri.

Current Password

Immettere la password attualmente in uso.

New Password/Confirm Password

Immettere la nuova password. Fare riferimento a Requisiti della password.

Password Reset on Login Screen

Se abilitato, nella schermata di accesso si visualizza "Can't login". Se la si tocca, compare la schermata di reimpostazione della password. Per informazioni, fare riferimento a Ripristino della password.

Predefinito: Enable

NOTA: Se è disabilitato, non è possibile reimpostare la password di amministratore dimenticata. Rivolgersi al servizio assistenza clienti. In questo caso, tutti i dati del prodotto andranno persi.

Requisiti per la password

La password definita deve soddisfare i seguenti requisiti:

Number of characters

Minimo 8 caratteri, massimo 100 caratteri

Types of characters

Utilizzare almeno tre dei seguenti tipi di caratteri:

  • Lettere maiuscole (A-Z)

  • Lettere minuscole (a-z)

  • Numeri (0-9)

  • Simboli (carattere speciale):
    ! " # $ % & '(apostrofo) ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `(accento grave) { | } ~

Quando NON si utilizza la password

Se si desidera passare dal non usare la password a usare la password, si deve reimpostare la password. Per le istruzioni, fare riferimento a Ripristino della password.

Per eseguire questa funzione sono necessarie la scheda SD opzionale e un dispositivo di memoria USB disponibile in commercio. Preparare una memoria esterna formattata con il file system FAT, FAT32 o exFAT.

NOTA: Il file della chiave di ripristino non può essere utilizzato per ripristinare altri prodotti. Eseguire il ripristino, prodotto per prodotto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?