Ripristino (backup e ripristino)
Esegue il backup dei dati del prodotto su una memoria esterna. Per ripristinare il prodotto si può utilizzare anche il file di backup.
Solo gli amministratori possono eseguire backup o ripristini.
Per eseguire questa funzione, è necessaria la scheda SD opzionale o un dispositivo di memoria USB disponibile in commercio. Per il supporto di ripristino, preparare un dispositivo di memorizzazione esterno dedicato che soddisfi le seguenti condizioni.
-
4 GB o più di spazio libero
-
Formattato con il file system FAT, FAT32 o exFAT
Creazione di supporti di ripristino
- Accedere a System Settings.NOTA: Per le istruzioni su come accedere a System Settings, fare riferimento a Come visualizzare System Settings.
- Nel menu, selezionare System > Backup Restore.
- Toccare il pulsante Execute. Il prodotto si riavvia.
- Collegare la memoria esterna al prodotto.
- Accedere a System Settings. Nel menu, selezionare System > Backup Restore.
- Impostare la password per il backup e selezionare la memoria esterna su cui salvare.
- Toccare il pulsante Backup. Viene creato il file di backup nella memoria esterna.
- Toccare il pulsante Eject. Assicurarsi che il LED corrispondente sia spento, quindi rimuovere
la memoria esterna dal prodotto.
Ripristino del prodotto con i supporti di ripristino
- Collegare al prodotto la memoria esterna, nella quale c'è il file di backup.
- Accedere a System Settings. Nel menu, selezionare System > Backup Restore. (Come nei punti da 1 a 6 precedenti.)
- Toccare il pulsante Restore. Dopo l'esecuzione del ripristino, il prodotto si riavvia.
| AVVISO |
|---|
|
PERDITA DI DATI
Non disattivare l'alimentazione durante il processo
di backup o ripristino.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|