EIO0000005728.00

Collegamento del cavo di alimentazione CC

Connettore di alimentazione CC: Connettori a molla della morsettiera

+ 12...24 Vcc
- 0 Vcc
FG Massa funzionale (Collegare correttamente il terminale FG alla massa.)

Procedura per il collegamento

  1. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  2. Verificare la tensione nominale e rimuovere l'adesivo "DC24V" sul connettore dell'alimentatore CC.
  3. Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato.
  4. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il cavo in posizione.
    NOTA:
    • Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine.

    • Non saldare il collegamento dei cavi.

    1. Cavo di alimentazione

    2. Pulsante di apertura

    3. Vite

  5. Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CC nel connettore di alimentazione dell'apparato.
  6. Serrare le viti su entrambi i lati del connettore per fissarlo.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?