Menu Impostazioni di Sistema
Questa sezione descrive le funzioni incluse nella libreria di System Settings.
|
Funzione |
Descrizione |
|
|---|---|---|
|
A |
Cambio di account |
Cambiare l'account di utente. Questa funzione si visualizza se si dispone dell'account di utente standard oltre a quello di amministratore. |
|
B |
Riavvia |
Riavviare il prodotto. |
|
Menu |
Descrizione |
|
|---|---|---|
| Information | - |
Visualizza lo stato del sistema, le informazioni sulla versione, ecc. |
| System | System Monitor |
Visualizza il numero di volte in cui il prodotto è stato avviato, il tempo totale di funzionamento, la temperatura interna del prodotto, ecc. In questo modo si esporta anche il registro delle impostazioni di sistema. |
| Date and Time |
Impostare l'orologio interno del prodotto. |
|
| Language |
Selezionare la lingua dell'interfaccia utente nelle impostazioni di sistema. |
|
| Interface |
Configurare il suono del cicalino per le operazioni tattili e le impostazioni per l'utilizzo di tastiere USB esterne. |
|
| Power Saving |
Configurare il comportamento del prodotto quando non è in uso. |
|
| System Update |
Aggiornare il firmware e il sistema operativo del prodotto. |
|
| Factory Reset*1 |
Riporta il prodotto allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto. |
|
| Backup Restore*1 |
Eseguire il backup dei dati del prodotto su un dispositivo di memoria USB e utilizzare il file di backup per ripristinare il prodotto. |
|
| Display | Display1 |
Configurare le impostazioni del display, come la luminosità e le aree tattili. |
| Ethernet*1 | ETH1/ETH2 |
Configurare le impostazioni Ethernet. |
| Boot | - |
Modificare la schermata di avvio predefinita visualizzata all'avvio del prodotto. |
| Browser | - |
Configurare le impostazioni di visualizzazione del browser. |
| Server | Start Page |
Selezionare la schermata iniziale visualizzata dopo l'avvio del prodotto. |
| Server |
Registrare i server Web a cui connettersi. |
|
| Security*2 | Password |
Modificare la password di accesso. |
| User Account*1 |
Registrare o eliminare gli account di utente standard separati dall'account con privilegi di amministratore. |
|
| Firewall*1 |
Configurare le impostazioni relative al firewall. |
|
| External Access*1 |
Impostare se consentire l'accesso remoto alle impostazioni del sistema. |
|
*1 Si visualizza solo se si è connessi con account di amministratore.
*2 Se non si usa l'autenticazione tramite password, questa impostazione non è visualizzata.