EIO0000005728.00

Boot

Funzione

Descrizione

Boot Image Mode

Modificare la schermata di avvio predefinita che compare all'avvio del prodotto. Per mantenere la schermata di avvio predefinita, selezionare None, oppure selezionare Image per visualizzare la schermata personalizzata.

Predefinito: Image

Boot Image Data

Quando Boot Image Mode è impostato su Image, toccare il pulsante Load per importare un file immagine (nome del file: BootImg.png) dal dispositivo di memoria USB.

Nella cartella principale del dispositivo di memoria USB, salvare il file che soddisfa le seguenti condizioni.

  • Dimensioni del file: Massimo 12 MB

  • Formato file: PNG

  • Risoluzione immagine: Massimo 2048 x 2048 Creare immagini con la risoluzione che corrisponde a quella del display.

Delay Time

Impostare il ritardo (da 0 a 300 secondi) tra l'accensione del dispositivo e la visualizzazione della pagina specificata nel campo Start Page.

Se Delay Time è impostato su un valore diverso da 0, dopo l'accensione la schermata cambia come segue:

Immagine di avvio > Pagina di ritardo > Pagina di avvio

Tuttavia, se come pagina iniziale si seleziona System Settings, la schermata Impostazioni di sistema si visualizzerà subito dopo l'immagine di avvio, indipendentemente dall'impostazione del Delay Time.

Per impostare la pagina iniziale, fare riferimento a Start Page.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?