EIO0000005728.00

Precauzione nel maneggiare la scheda SD

AVVISO
PERDITA DI DATI
Nell'uso della scheda SD:
  • Accertarsi di eseguire regolarmente il backup della scheda SD.
  • Mentre si accede a una scheda SD, non SPEGNERE né resettare questo prodotto e non rimuovere la scheda SD.
  • Prima di rimuovere la scheda SD da questo prodotto, fermare tutte le operazioni della scheda SD.
  • Accertarsi del corretto orientamento della scheda SD prima di inserirla nella fessura per scheda SD.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
PERDITA DI DATI
Nel maneggiare la scheda SD:
  • Evitare di conservare la scheda SD in presenza di elettricità statica o onde elettromagnetiche.
  • Evitare di conservare la scheda SD dove c'è un irradiamento solare diretto, vicino a termosifone o in altre posizioni vicini a fonti di calore.
  • Non piegare la scheda SD.
  • Non lasciar cadere la scheda SD o urtarla con altri oggetti.
  • Mantenere la scheda SD asciutta.
  • Non toccare i contatti della scheda SD.
  • Non smontare o modificare la scheda SD.
  • Utilizzare solo schede SD formattate con il file system specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

I file system supportati da questo prodotto sono FAT, FAT32 ed exFAT. Questo prodotto non riconosce l'archiviazione esterna formattata con NTFS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?