EIO0000005728.00

Factory Reset

È possibile ripristinare il prodotto nello stato in cui si trovava al momento dell'acquisto. Questa funzione può essere eseguita solo con l'account di amministratore.

Per eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica, è necessario riavviare il prodotto.

Dopo il riavvio, i passaggi per il reset di fabbrica variano a seconda che si stia utilizzando o meno una password.

Quando si utilizza la password

Per le istruzioni, fare riferimento a Ripristino alle impostazioni di fabbrica (quando si utilizza la password).


Quando NON si utilizza la password

Per eseguire il ripristino di fabbrica, creare il file della chiave di ripristino e salvarlo su una memoria esterna.

Per le istruzioni, fare riferimento a Ripristino alle impostazioni di fabbrica (quando non si utilizza la password).

Funzione

Descrizione

Save to USB storage

Creare un file per la chiave di ripristino e salvarlo nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.

Eject USB storage

Scollegare (smontare) la memoria USB.

Verificare che il LED di archiviazione USB sia spento, quindi rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dal prodotto.

Execute

Usare il file per la chiave di ripristino presente nella scheda SD per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Eject SD card

Scollegare (smontare) la scheda SD.

Verificare che il LED di accesso alla scheda SD sia spento, quindi rimuovere la scherda SD dal prodotto.

NOTA: Il file della chiave di ripristino non può essere utilizzato per ripristinare altri prodotti. Eseguire il ripristino, prodotto per prodotto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?