EIO0000005728.00

Pannello touch

Tipo di pannello touch Pannello capacitivo proiettato (PCAP) con filtro antirumore ottimizzato
Punti di tocco Multitocco (tocco a due punti)
Durata del pannello touch 50 milione di tocchi o più
Risoluzione del pannello touch 2.048 x 2.048
Modalità touch Standard mode (modalità standard), water detection mode (modalità rilevamento acqua), glove mode (modalità guanto)
NOTA: Modificare la modalità nelle Impostazioni di sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?