EIO0000005728.00

Ethernet

Configurare le impostazioni di rete. Questa funzione può essere eseguita solo con l'account di amministratore.

Funzione

Descrizione

IP Mode

Scegliere tra Manual, Auto, o Disable.

Predefinito di ETH1: Manual

Predefinito di ETH2: Disable

IP Address

Quando per IP Mode si seleziona Manual, impostare l'indirizzo IP.

Predefinito di ETH1: 192.168.1.80

NOTA: Impostare gli indirizzi IP in modo che ETH1/ETH2 siano su segmenti diversi (porzioni di rete degli indirizzi IP).
Subnet Mask

Quando per IP Mode si seleziona Manual, impostare la maschera di sottorete.

Predefinito di ETH1: 255.255.255.0

Default Gateway

Quando per IP Mode si seleziona Manual, impostare il gateway predefinito.

DNS Settings

Selezionare la modalità di specifica del server DNS: Manual o Auto.

Predefinito di ETH1: Manual

Speed & duplex

Selezionare le impostazioni di comunicazione.

  • Auto negotiation (predefinito)

  • 100Base Full duplex

  • 100Base Half duplex

  • 10Base Full duplex

  • 10Base Half duplex

MAC address

Compare il MAC address.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?