Display
Configurare le impostazioni del display, come la luminosità e le aree tattili.
|
Funzione |
Descrizione |
|---|---|
| Brightness |
Impostazione luminosità del display. |
| Optimize the capacitance |
Ottimizzazione del tocco capacitivo. Per iniziare, pulire lo schermo. Non toccare lo schermo fino al completamento del processo. NOTA: Questa impostazione è visibile solo sullo schermo del dispositivo.
Non appare quando si accede alle Impostazioni di sistema da remoto
con un personal computer.
|
| Orientation |
Per l'orientamento di installazione del prodotto, selezionare Landscape o Portrait. Predefinito: Landscape |
| Touch Check |
Controllo del funzionamento del pannello touch. La posizione toccata viene evidenziata. NOTA: Questa impostazione
è visibile solo sullo schermo del dispositivo. Non appare quando
si accede alle Impostazioni di sistema da remoto con un personal computer.
|
| Touch Mode |
Per supportare il proprio ambiente di utilizzo sono disponibili le seguenti tre modalità. Selezionare la modalità in base al proprio ambiente di utilizzo. Standard Mode: Adatto per le operazioni tattili con le dita. Water Detection Mode: Modalità in cui i comandi touch risultano disabilitati se sullo schermo sono presenti dei liquidi, come gocce d'acqua. Consente di evitare malfunzionamenti del pannello touch dovuti a liquidi sullo schermo. Dopo aver pulito il liquido o altra sostanza estranea dallo schermo, i comandi touch risultano disabilitati in circa 2 secondi. Glove Mode: Modalità adatta all'uso di guanti, come guanti di gomma. Predefinito: Standard Mode NOTA:
|