EIO0000005728.00

Aggiornare il sistema

Aggiorna il sistema del prodotto alla versione più recente. Per massimizzarne la sicurezza, mantenere aggiornato il sistema del prodotto.

Per eseguire questa funzione, è necessaria la scheda SD opzionale o un dispositivo di memoria USB disponibile in commercio. Preparare una memoria esterna formattata con il file system FAT, FAT32 o exFAT.

  1. Scaricare il file di aggiornamento del sistema di questo prodotto dal nostro sito web.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Decomprimere il file scaricato e salvare tutti i file nella cartella principale della memoria esterna.
  3. Collegare la memoria esterna al prodotto e attivarlo.
  4. Visualizzare le System Settings. Fare riferimento a Come visualizzare System Settings.
  5. Nel menu, selezionare System > System Update. Poi toccare il pulsante Start.
  6. Si avvia il processo di aggiornamento. Attendere qualche minuto fino al completamento del processo. Il prodotto si riavvia.
  7. Verificare che il sistema sia stato aggiornato. Visualizzare le System Settings, poi dal menu selezionare Information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?