EIO0000005728.00

Ripristino alle impostazioni di fabbrica (quando si utilizza la password)

  1. Accedere a System Settings.
    NOTA: Per le istruzioni su come accedere a System Settings, fare riferimento a Come visualizzare System Settings.
  2. Nel menu, selezionare System > Factory Reset.
  3. Toccare il pulsante Execute. Il prodotto si riavvia.
  4. Accedere nuovamente a System Settings.
  5. Nel menu, selezionare System > Factory Reset.
  6. Toccare il pulsante Execute. Il ripristino di fabbrica viene eseguito e il prodotto si riavvia.
AVVISO
PERDITA DI DATI
Non disattivare l'alimentazione durante la configurazione iniziale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?