EIO0000005728.00

Contenuto della confezione

Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.

Se trovate qualcosa di danneggiato o mancante, contattate immediatamente l'assistenza clienti.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Harmony GTW6 x 1

  2. Guarnizione d'installazione (fissata al prodotto) x 1

  3. Dispositivi di fissaggio dell'installazione (per installare sul pannello)

    4 pezzi (per modelli da 10 pollici wide e 12 pollici wide)

    8 pezzi (per modelli da 15 pollici wide e 19 pollici wide)

  4. Morsetto serracavo USB (Tipo-A) x 2 set (2 mollette e 2 fascette)

  5. Connettore di alimentazione x 1

  6. Scheda di istruzioni x 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?