EIO0000005728.00

Specifiche dello schermo

  10 pollici wide 12 pollici wide
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 10,1" wide 12,1" wide
Risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)

  15 pollici wide 19 pollici wide
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 15,6" wide 18,5" wide
Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel (FHD)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?