EIO0000005728.00

Interface

Funzione

Descrizione

Touch Buzzer

Modificare le impostazioni del segnale acustico che viene emesso quando si aziona il pannello tattile.

Predefinito: Enable

Keyboard Type

Quando al prodotto è collegata una tastiera USB, selezionare il tipo di tastiera da US (101), JP (106), o Azerty.

Predefinito: US (101)

NOTA: L'impostazione del tipo di tastiera diventa effettiva dopo il riavvio del prodotto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?