Fissaggio della piastra di montaggio VESA
| AVVISO |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esercitare
una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con lo schermo rivolto in basso.
- Rimuovere le quattro viti dal lato posteriore.
- Allineare i fori delle viti della piastra di montaggio VESA con i fori delle viti del BOX module, poi fissare la piastra con le quattro viti incluse nella confezione.
Montaggio/rimozione del prodotto sul braccio del monitor
Utilizzare le quattro viti M4 per fissare il prodotto al braccio del monitor o all'adattatore per il montaggio a parete disponibili in commercio.
-
La profondità effettiva della filettatura dei fori delle viti sulla piastra di montaggio VESA è 10 mm (0,39 in) o inferiore.
-
La coppia di serraggio necessaria è 1,0 N•m (8,9 lb-in). Verificare i valori di coppia specificati per il braccio o per l'adattatore in uso e serrare le viti alla coppia appropriata.
ATTENZIONE |
|---|
|
RISCHIO DI LESIONI, DANNI ALL'APPARATO
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
ATTENZIONE