EIO0000005728.00

System Monitor

Visualizza il numero di volte in cui il prodotto è stato avviato, il tempo totale di funzionamento, la temperatura interna del prodotto, ecc.

Funzione

Descrizione

System Statistic

Visualizza il numero di volte in cui il prodotto è stato avviato, il tempo totale di funzionamento, la temperatura interna del prodotto, ecc.

Boot times e Accumulated operation time non vengono cancellate anche se si esegue un resettaggio o un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Free Memory

Impostare il riavvio automatico del prodotto quando la memoria residua scende sotto alla percentuale specificata. Il riavvio del prodotto cancella i dati temporanei e libera la memoria.

Predefinito: 0 (Disable)

Export System Log

Esporta il registro delle operazioni delle impostazioni di sistema sulla memoria esterna.

Per rimuovere la memoria esterna dopo l'esportazione dei dati di registro, toccare il pulsante Eject storage device. Assicurarsi che il LED corrispondente sia spento, quindi rimuovere la memoria esterna dal prodotto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?