EIO0000005728.00

LED posteriori

LED di stato

L'indicatore è lo stesso del LED di stato sulla parte anteriore del prodotto.

Vedere LED di stato (LED anteriore).

LED di Errore

Colore Indicatore Descrizione
Rosso ON Rilevato un errore grave.
Lampeggio Rilevato un errore minore.
- OFF Funzionamento normale

LED COM1/COM2

L'interfaccia seriale non è disponibile.

LED di memoria USB

Colore Indicatore Descrizione
Verde (Active) ON Il dispositivo di memoria USB è inserito.
- OFF Il dispositivo di memoria USB non è inserito. Oppure non è accessibile.

LED di accesso della scheda SD

Colore Indicatore Descrizione
Verde (Active) ON La scheda SD è inserita.
- OFF La scheda SD non è inserita. Oppure non è accessibile.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?