EIO0000005728.00

Server

Registrare i server Web a cui connettersi. Su questo prodotto si possono registrare fino a 20 server Web posizionati nella stessa Intranet.

Funzione

Descrizione

Server Name

Per identificare il server, impostare il nome di server con al massimo 32 caratteri. Il nome impostato qui apparirà nelle impostazioni di Start Page e quando si seleziona il server nel browser.

Sono ammessi solo caratteri alfanumerici (maiuscoli, minuscoli e numeri).

Server URL

Impostare l'indirizzo IP del server Web in formato URL.

Impostare un URL con al massimo 256 caratteri, compresi i caratteri alfanumerici e i simboli speciali.

NOTA: Includere sempre "http://" oppure "https://" come prefisso prima dell'indirizzo IP (o del nome host).

Esempio: Se la pagina Web si trova su una porta specifica (porta: 8080).
http://192.168.1.10:8080/home.html

Software Keyboard

Impostare se visualizzare la tastiera software nel browser.

Predefinito: Enable

Server Connectivity

Per verificare lo stato di connessione con il server Web, toccare il pulsante Test.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?