EIO0000005728.00

Aggiunta/eliminazione dell'account di utente

Creare l'account di utente standard separato dall'account di amministratore creato durante la configurazione. Solo l'amministratore può aggiungere ed eliminare gli account di utente.

NOTA:
  • È possibile aggiungere un solo account di utente standard.

  • Se l'account amministratore è impostato per non utilizzare una password, non sarà possibile creare un account utente standard.

  • Per proteggere il prodotto da modifiche involontarie alla configurazione, per il normale funzionamento del prodotto si consiglia di utilizzare l'account di utente standard.

  1. Accedere a System Settings.
    NOTA: Per le istruzioni su come accedere a System Settings, fare riferimento a Come visualizzare System Settings.
  2. Nel menu, selezionare Security > User Account.
  3. Immettere il nome utente e la password, quindi toccare il pulsante Register.
    NOTA:
    • La password deve essere di almeno otto caratteri e contenere almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale.

    • Se si dimentica la password, eliminare l'account di utente standard e crearne uno nuovo. Si noti che se si esegue la funzione di reimpostazione della password, anche l'account di amministratore sarà eliminato.

    • Se non si desidera utilizzare l'autenticazione tramite password, selezionare Do not use password. In questo caso, per impostazione predefinita si utilizza l'account di utente standard e la schermata di accesso non viene visualizzata.

Elimina account utente

Nel menu, selezionare Security > User Account.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?