Accesso remoto dal PC
- Collegare il prodotto alla rete con un cavo Ethernet nella
porta LAN del prodotto. Collegare il computer alla stessa rete del
prodotto, modificando l'indirizzo IP e la subnet mask del computer.NOTA: Se si utilizza Windows 11, impostare l'indirizzo IP come segue:
(1) Dal menu Avvio selezionare Impostazioni > Rete e Internet.
(2) Toccare Proprietà vicino a Ethernet.
(3) Toccare Modifica vicino a Assegnazione indirizzo IP, dal menu a tendina selezionare Manuale e poi toccare Salva.
(4) Abilitare IPv4, poi immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, ecc.
- Aprire il browser sul computer e digitare il seguente URL.
https://<Indirizzo IP>:8443/
Sostituire l'indirizzo IP del prodotto con "<indirizzo IP>".
NOTA: Se non si conosce l'indirizzo IP del prodotto, consultare Indirizzo IP dimenticato. - Quando viene stabilita la connessione, il dispositivo HMI invia un certificato da utilizzare per la crittografia. Poiché il certificato non è firmato da un'autorità di certificazione, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Toccare opzioni ADVANCED e scegliere di procedere.
- Si visualizzano le System Settings. Se è impostato "Use password", compare la schermata di accesso. Per accedere, inserire il nome utente e la password.