EIO0000005728.00

Cambiare password

Questa sezione descrive come modificare la password quando viene utilizzata per l'autenticazione.

NOTA: Se non si utilizza una password e si desidera passare all'utilizzo di una password, ripristinare le impostazioni della password. Fare riferimento a Ripristino della password.
  1. Accedere a System Settings.
    NOTA: Per le istruzioni su come accedere a System Settings, fare riferimento a Come visualizzare System Settings.
  2. Nel menu, selezionare Security > Password.
  3. Immettere la password attuale dell'utente connesso.
  4. Inserire la nuova password e toccare il pulsante Register.
    NOTA:
    • Le password dovranno essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale.

    • Se non si desidera utilizzare l'autenticazione tramite password, selezionare Do not use password. Se è stato creato un altro account di utente oltre a quello di amministratore, eliminare prima l'account di utente. È possibile eliminare l'account di utente selezionando Security > User Account dal menu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?