Precauzioni sulla tensione di alimentazione
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNZIONAMENTO
ANOMALO DELLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
Il cavo di alimentazione dell'apparato non dovrebbe essere avvolto o tenuto vicino alle linee principali del circuito (alta tensione, alta corrente). Le linee di alimentazione o le linee di Ingresso/Uscita e i loro vari sistemi dovrebbero essere tenute separati. Se le linee di alimentazione non possono essere collegate con un sistema separato, utilizzare cavi schermati per le linee di Ingresso/Uscita.
-
Per il modello CC si consiglia l'alimentazione CC indipendente. (L'alimentatore CC dovrà essere posizionato vicino al prodotto)
-
Se ci fosse un livello di disturbi eccessivo sulla linea di alimentazione, è necessario ridurne l'impatto tramite l'installazione di un filtro antidisturbi, prima di accendere l'alimentazione.
-
Collegare un dispositivo di protezione da sovratensioni per gestire queste ultime.
-
Per aumentare la resistenza al rumore, fissare un anello di ferrite sul cavo di alimentazione.
Collegamenti alimentatore
- Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.
PERICOLO