EIO0000005725.00

Remplacement de la batterie

Ce produit utilise une batterie principale pour sauvegarder les données de l'horloge interne. Si la batterie est épuisée, les données d'horloge seront perdues. Utilisez uniquement la batterie BR2032 (fabriquée par Panasonic Corporation) en remplacement.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Suivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie de façon correcte et en toute sécurité.
  • Avant de remplacer la batterie, mettez le produit hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE
  • Utilisez uniquement la batterie de rechange identique pour ce produit.
  • Ne causez pas de court circuit.
  • Recyclez ou éliminez correctement les batteries usagées.
  • Vous ne devez pas les recharger, les démonter ou les exposer à une température de plus de 80 °C (176 °F).
  • Utilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une batterie.
  • Maintenez une polarité correcte au moment d'insérer ou de connecter une batterie neuve.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
  • Remplacez régulièrement la batterie, tous les cinq ans, après avoir acheté ce produit.
  • Insérez la batterie avant de rebrancher l'alimentation électrique.
  • Seule une personne qualifiée doit remplacer la batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE:
  • Insérez la batterie avant de rebrancher l'alimentation électrique. Sinon, l'horloge ne fonctionnera pas correctement.

  • Après avoir rebrancher le câble d'alimentation, réglez à nouveau l'horloge. Consultez Date and Time.

Procédure de remplacement de la batterie

  1. Coupez l'alimentation du produit.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Placez le produit face vers le bas sur une surface plane et propre.
  4. Insérer un tournevis à tête plate dans la rainure du logement de la batterie pour la retirer.
    1. Emplacement de la batterie

    2. Symbole de batterie

    3. Symbole d'alerte de sécurité (voir les messages de sécurité précédents)

    4. Batterie

  5. Enlevez la batterie épuisée du plateau en touchant la batterie à partir du bas.
  6. Placez la nouvelle batterie dans le plateau selon les marquages de polarité indiqués dans le compartiment et sur la batterie.
  7. Insérez le plateau dans le compartiment de batteries.
  8. Rebranchez le câble d'alimentation du produit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?