EIO0000005728.00

Ripristino della password

Se si dimentica la password, è possibile reimpostarla.

Per eseguire questa funzione sono necessarie la scheda SD opzionale e un dispositivo di memoria USB disponibile in commercio. Preparare una memoria esterna formattata con il file system FAT, FAT32 o exFAT.

NOTA:
  • Se si dimentica la password di amministratore quando Password Reset on Login Screen è disabilitato, non sarà possibile reimpostare la password o ripristinare i dati nel prodotto.

  • Quando si esegue la reimpostazione della password, vengono reimpostati anche tutti gli account.

  • Se si desidera passare dal non usare la password a usare la password, si deve reimpostare la password. Selezionare Security > Password dal menu e fare riferimento al passo 2 seguente.

  1. Nella schermata di accesso di System Settings, toccare Can't login. Compare la seguente schermata.
  2. Collegare la memoria USB al prodotto.
  3. Toccare il pulsante Save to USB storage. Il file della chiave di ripristino viene salvato nella memoria USB.
  4. Toccare il pulsante Eject USB storage. Quindi assicurarsi che il LED di archiviazione nell'USB sia spento.
  5. Rimuovere la memoria USB dal prodotto e collegarla al computer.
  6. Copiare il file chiave dalla memoria USB e incollarlo nella directory principale della scheda SD.
  7. Rimuovere la scheda SD dal computer e inserirla nel prodotto.
  8. Toccare il pulsante Execute. La reimpostazione della password viene eseguita.
  9. Compare la schermata di Create Account. Immettere il nome utente e la password per ricreare l'account di amministratore.
NOTA: Il file della chiave di ripristino non può essere utilizzato per ripristinare altri prodotti. Eseguire il ripristino, prodotto per prodotto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?