EIO0000005085.01

Inserire la SD Card

NOTA: Come mostrato nell'immagine seguente (esempio a sinistra), è possibile impostare la aletta di controllo scrittura per impedire le operazioni di scrittura sulla SD Card. Spingere la linguetta in alto, come mostrato nell'esempio a destra, per rilasciare il blocco e abilitare la scrittura sulla SD Card. Prima di usare una SD Card in commercio, leggere le istruzioni di produttore.
  1. Scheda di controllo della scrittura

  2. Scrittura disabilitata (abilitazione alla lettura)

  3. Abilitato alla scrittura


  1. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  2. Rimuovere la vite indicata sul lato anteriore del Box Module.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  3. Aprire lo sportellino del vano SD.

  4. Inserire la scheda SD nel vano per scheda SD con la faccia anteriore della scheda SD rivolta in alto.

  5. Spingere fino a sentire uno "scatto".

  6. Chiudere lo sportellino del vano SD.

  7. Assicurare lo sportellino del vano SD con la vite rimossa al passo 3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.