EIO0000005084.01

Insertar la tarjeta SD

NOTA: Tal como se muestra en la siguiente imagen (el ejemplo a mano izquierda), puede establecer el mecanismo de protección contra escritura para impedir operaciones de escritura en la tarjeta SD. Empuje el mecanismo hacia arriba, tal como se muestra en el ejemplo a la derecha, para liberar el bloque y permitir operaciones de escritura en la tarjeta SD. Antes de usar una tarjeta SD de tipo comercial, lea las instrucciones del fabricante.
  1. Pestaña de control de escritura

  2. Escritura desactivada (activar para leer)

  3. Escritura activada


  1. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  2. Retire el tornillo indicado en la parte frontal del Box Module.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  3. Abra la cubierta de la ranura SD.

  4. Introduzca la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD con la cara de la tarjeta hacia arriba.

  5. Presione hasta que oiga un clic.

  6. Cierre la cubierta de la ranura SD.

  7. Sujete la cubierta de la ranura SD con el tornillo que se quitó en el paso 3.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.