EIO0000005086.01

SD卡插入

注: 如下图所示 (左图),你可以通过设置写控制来阻止 SD 的写操作。按下tab键使其弹出,如右侧示例所示,解锁,SD卡可以进行写操作。在使用商用型 SD 卡之前,请阅读厂家说明。
  1. 写入控制选项卡

  2. 已禁用写入 (启用读取)

  3. 已启用写入


  1. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  2. 卸下主机模块正面的螺钉。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  3. 打开 SD 插槽盖。

  4. 将 SD 卡插入 SD 卡插槽,使 SD 卡正面朝上。

  5. 推入直到听到“咔哒”声。

  6. 关闭 SD 插槽盖。

  7. 使用步骤 3 中卸下的螺钉固定 SD 插槽盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.