EIO0000005086.01

安装垫圈的安装

  1. 将面板类型放在水平的表面上,使显示屏朝下。

  2. 从面板类型卸下垫圈。

  3. 将新垫圈装到面板类型。将垫圈四角的突出头插入到面板类型四角对应的孔内。

    取决于具体型号,可能存在额外的突出头。如需要,请参阅右图插入相应的凸台。

    注: 使用工具插入垫圈时,确保工具不会钩住橡皮垫圈并造成撕裂。
    1. 安装垫圈

    2. 突出头

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?