EIO0000005084.01

Instalación de la junta de instalación

  1. Coloque el Panel Type en una superficie plana y nivelada con la cara orientada hacia abajo.

  2. Retire la junta del Panel Type.

  3. Coloque la nueva junta al Panel Type. Inserte los salientes de las cuatro esquinas de la junta en las hendiduras correspondientes en las esquinas del Panel Type.

    Según el modelo, es posible que existan salientes adicionales. A continuación, consulte la ilustración a la derecha e introduzca los salientes como corresponde.

    NOTA: Si usa una herramienta para insertar la junta, asegúrese de que la herramienta no se enganche en la junta de goma y cause un desgarre.
    1. Junta de instalación

    2. Punto saliente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?