EIO0000005082.01

Installation du joint de montage

  1. Placez le Type de panneau sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.

  2. Retirez le joint du Type de panneau.

  3. Fixez le nouveau joint au Type de panneau. Insérez les saillies à partir des quatre coins du joint dans les trous correspondants dans les coins du Type de panneau.

    Selon votre modèle, il peut y avoir des saillies supplémentaires. Consultez la figure à la droite et insérez les saillies par conséquent.

    NOTE: Lors de l'utilisation d'un outil pour insérer le joint, assurez-vous que l'outil ne raccroche pas le joint caoutchouc et cause une déchirure.
    1. Joint d'installation

    2. Point en saillie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?