EIO0000005084.01

Quitar la abrazadera del cable USB

  1. Para USB Tipo A, cuando los cables USB con abrazaderas estén conectados tanto al puerto superior como al puerto inferior, retire el cable con la abrazadera del puerto superior.
  2. Afloje el sujetacables de la abrazadera de USB en el puerto inferior.
  3. Retire el cable.
  4. Quite la abrazadera de USB.
    NOTA: Para USB Tipo C, simplemente retire el cable USB mientras empuja la sección de agarre del clip.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.