EIO0000005085.01

Rimozione del morsetto serracavo USB

  1. Per gli USB di Tipo A, quando i cavi USB con i fermi sono collegati sia alla porta superiore che a quella inferiore, rimuovere il cavo con il fermo dalla porta superiore.
  2. Allentare la fascetta del fermo USB nella porta inferiore.
  3. Rimuovere il cavo.
  4. Rimuovere il fermo USB.
    NOTA: Per gli USB di Tipo C, rimuovere il cavo USB spingendo la sezione dell'impugnatura del morsetto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.