EIO0000005082.01

Retrait de l'attache-câble USB

  1. Pour USB Type A, lorsque des câbles USB munis de pinces sont connectés à la fois au port supérieur et au port inférieur, retirez le câble muni de la pince du port supérieur.
  2. Desserrez l'attache du câble de la pince USB dans le port inférieur.
  3. Retirez le câble.
  4. Retirez la pince USB.
    NOTE: Pour USB Type C, retirez le câble USB en appuyant sur la section de poignée de l'attache.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.