EIO0000005084.01

Turbo Mode

La CPU instalada en este producto está equipada con la tecnología Intel® Turbo Boost. Puede aumentar la velocidad de procesamiento de su aplicación habilitando el modo Turbo con la siguiente configuración.

  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte el Menú de configuración de UEFI BIOS.

  2. Seleccione Advanced > CPU Configuration > EIST (Conf. por defecto: Disabled)

  3. Seleccione Enabled.

  4. Después de seleccionar Enabled, aparece el menú Turbo Mode. (Conf. por defecto: Disabled).

  5. Seleccione Enabled.

  6. Presione la tecla [F4].

  7. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.

  8. El producto se reinicia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?